碰撞测试

先进的安全测试中心

   

安全中心

精确的数据、快速获得的结果和可控的开发成本。这些是碰撞测试车辆、部件和安全系统最重要的目标。安全中心可帮助您实现这些目标。我们提供配置齐全的设施针对各种室内和室外汽车应用进行测试。测试范围包括从汽车部件或甚至飞机部件到乘用车乃至总重量最高达 22 吨的公共汽车和卡车。

请填写此下载表格

联系我们

优势

  • 被动安全系统碰撞试验的一站式服务点
  • 以多年经验为基础的高效解决方案
  • 通过平行测试快速获得结果
  • 缩短上市时间
  • 掌握最新知识
Sapa Pole Products logo

Furniture crash tested in air

Bas van Boxtel, Technical Manager, Sapa Pole Products

" We produce aluminum lighting columns according to EN 40-6. We offer impact-direction-independent solutions from HE3 to NE3, and everything in between, for any purpose. For any combination of preferred column height, speed-limits, foundation and possible secondary hazards we offer the best choice of solutions. To improve road safety, we carried out crash tests according to EN 12767. The latest development, which has been tested at TASS International, was a special one: our redesigned NE3 (70NE3 and 100NE3). To eliminate all uncertainties due to ground interactions, we tested the lighting column without any support from soil. We therefore removed the 50m3 of earth from the test location and installed a special construction to test our 15m column surrounded with a concrete prefab TOAD in the air!! Based on only the inertia of the added TOAD we achieved NE3 again, confirmed by the mandatory CE certification of it by TÜV Rheinland LGA. This combination is no longer dependent on the surrounding backfill or on variables such as groundwater level etc. We can conclude that the pole will perform even better than tested in all practical cases, as there’s always something more supportive than air when the columns are installed in-situ. Many compliments to TASS International for their outstanding performance and for all of the extra measures they took above and beyond the minimum requirements. Thanks! "

专业领域

  • Frontal impact tests
  • Side impact tests
  • Rollover tests
  • Whiplash tests
  • Pedestrian head impact tests
  • Heavy vehicle tests

  • Sign post tests
  • Lighting column tests
  • Truck-mounted attenuators
  • Safety barrier tests
  • Aircraft parts safety tests

实车碰撞测试

本中心具备满足现有法律要求和客户特定要求所需的所有测试能力。我们可开展正面、侧面和后面碰撞测试,与小汽车、卡车和公共汽车的车与车测试以及侧翻测试。我们在自己的室外试验场测试灯柱和护栏等道路设备,在这一测试领域,我们是经验证的测试中心之一。

颠倒碰撞台车测试

颠倒碰撞台车

我们的颠倒碰撞台车是用于在子部件或整个白车身测试中测试乘员约束系统、汽车和飞机座椅及其他汽车内部部件的模拟器。利用创新型推进系统可设置最复杂的测试,例如鞭打测试或侧面碰撞模拟。闭环加速控制可确保频率响应和可重复性突出的优质脉冲适应性。模拟器的有效载荷高达 3,000 kg,因此我们可测试从乘用车到配置齐全的卡车或公共汽车客舱的全部车型。 

 

行人和内部保护以及部件实验室

该优质测试资源专用于使用头部、小腿和大腿模型的汽车正面结构碰撞测试和汽车内部碰撞测试。我们在碰撞速度、目标击中和再现性方面实现了高精确度,并可在几分钟内分析测试结果。部件测试区可进行车顶和车门侵入测试、仪表板对膝盖的碰撞测试和针对离位评估的静态安全气囊展开测试。我们可根据您的特定要求做出更多调整。

碰撞测试
安全屏障测试

道路设备

道路设备的性能达标是确保整个道路安全的关键要素之一。灯柱、道路约束系统和其他设备必须符合最佳工程实践。随着协调标准和强制性产品认证 (CE) 的增加,这一业务领域的要求越来越高。 我们可为您提供所有必要的知识,以指导您完成从测试到认证的整个流程。

 

特殊测试服务

30 逾年来我们为全球所有的知名 OEM 和 TIER 供应商提供了安全系统研究、开发和测试服务,这成为我们专业技术的基础。凭借模拟工具的有力支持,我们可为车辆开发过程的所有阶段提供支持:从基本部件测试到整车或系统整合和合规性项目。我们的工作人员利用我们的设备可在标准条件或客户特定条件下进行几乎任何碰撞测试。