Delft-Tyre

MF-Tool 软件

   

Delft-Tyre:MF-Tool

MF-Tool 允许用户通过自动扩展(通过 TNO 在轮胎测试方面的经验获知的)轮胎特性,研究改变轮胎条件(例如:轮胎充气压力、摩擦力和侧偏刚度)的影响。利用 MF-Tool 即可通过您自己的测量数据计算您的 MF-tyre 和 MF-swift 模型参数。为了处理轮胎测试数据从而打造所需的数据集,我们开发了一种简单易用的环境。作为 MF-Tool 一部分的 MF-Tool Swift 将生成数据集这一目标变为现实,此数据集专门设计用于我们的轮胎模型 MF-Swift。匹配 MF-Swift 数据集与 MF-Tool 通常需要更多来自轮胎测量或知识的输入数据。如果用户没有这方面的知识或测量结果,我们将竭尽全力提供相关帮助。

请填写此下载表格

如果未掌握确定轮胎模型参数的相关知识,则很难处理原始的测量数据。因此我们开发了一个称为 MF-Tool 的数据集管理模块。MF-Tool 不仅可以将 TYDEX 文件转化为用户定义的数据集(参数辨识或“拟合”),还可直观呈现并调整/修改/优化数据集。

优势

  • 与所有 MF-Tyre/MF-Swift 模型完全向后兼容
  • 用图形表示测量数据和轮胎模型
  • 内置轮胎模型参数估计
  • 数据库可存储大量轮胎模型和测量数据
  • 与世界范围内的轮胎测量标准兼容

MF-Tool 可让用户基于标准轮胎模型参数或测量数据修改轮胎属性,从而创建自己的“虚拟轮胎”。得益于灵活的轮胎属性文件生成器,可在 MF-Tool 和任何模拟软件之间进行有效的轮胎模型参数交流。

MF-Tool 可在 Windows 2000、XP、Vista(32 & 64 位)上运行,需要 400 Mb 的磁盘空间,且屏幕分辨率至少为 1280x1024(建议的显示屏为 19 英寸)。MF-Tool 许可政策基于软件的年度订购。其中包括全面维护、支持和升级。客户可获得全球支持团队的支持,以及软件新功能定期更新服务。我们提供单机许可证和浮动许可证。