认证

指导您通过全球性的产品认证

优良的标准
保证质量、降低风险
优良的设施和优质的服务
加速上市
   

认证

上市的最后一道关口是产品认证。而且这是漫长且昂贵的流程的终点。这个流程包括从市场输入到设计、生产、质量保证以及最终客户的装配平台和货架。TASS International 作为您的合作伙伴可提供经认证的独立测试中心。我们根据世界性标准对您的产品进行最终的独立认证。时间就是金钱。认证被拒是坏消息。优良的测试程序和专家顾问关系重大。

方式

如果您已熟悉认证流程,我们可仅为您提供详细的问卷调查。我们还可指导您逐步完成整个测试和认证流程。文件审批后,即进行实物测试,例如碰撞、性能和耐久性测试。在可能情况下,我们会并行进行测试,以尽量减少总测试时间。测试成功后,测试报告将被提交至认证机构。若未通过认证,我们将讨论继续测试是否有价值,并将已完成的测试数据发送给您。在整个过程中,我们会让您了解最新进展。

请填写此下载表格

联系我们

优势

  • 进入有利可图的市场
  • 保障质量,降低风险
  • 加速上市
  • 增加产品价值
  • 对试验结果保密
  • 持续了解当前的认证问题
  • 与安全创新者合作
  • 依靠我们完善的设施和优质的服务
安全带认证

安全带认证

我们曾参与首个标准的发布工作,而且从那以后一直在对安全带进行认证。每年我们在自己专用的基地对 5,000 多种安全带或全球 5,000 多位知名制造商进行测试或认证。我们根据 ECE R16、77/541/EEC、FIA 8853/98 和 FIA 8854/98 等标准对各种安全带进行测试,包括安全腰带、三点式和六点式安全带和孕妇用的特殊安全带。安全带可用于轿车、公交车、火车、卡车、非公路汽车、飞机,甚至过山车。

我们在海尔蒙德 High Tech Automotive Campus 的内部测试中心提供如下设施:

  • 带扣试验台
  • 各种力系和张力系统
  • 60 m 液压式碰撞跑道
  • 气候试验室

以及用于安全带实车认证的更多其他测试设置。

儿童约束系统认证

在过去十年里,我们已将对儿童约束系统标准和测试的了解提升到了出众的水平。我们根据 ECE R44、ECE R129 和所有其他现行标准测试前向和后向儿童约束系统以及各型、各类和各种重量等级的手提式婴儿床、安全带或 ISOFIX 锚定系统。

我们在海尔蒙德的内部测试设施提供所有所需的专用系统:

  • 液压式碰撞模拟器和高速摄像头
  • 带扣试验台
  • 各种力系和张力系统
  • 气候和紫外线试验室
  • 耐腐蚀性试验室
  • 翻转试验台

以及进行儿童约束系统实车认证所需的更多其他系统。作为专家网络的一员,我们受益于与这些系统相关的汽车和规范发展方面最新的、深入的知识。

儿童约束系统测试

安全帽认证

我们的专业团队在认证各种个人防护用安全帽方面经验丰富。

我们根据 ECE 22 和自定义测试规程等标准对全罩式、开放式和半罩式安全帽以及很多模块化和越野式安全帽进行测试。

我们根据 89/686/EG、EN 397、EN 1077、EN 1078 等各种欧洲标准对多种个人防护安全帽(例如骑车、骑马、滑雪用)和工业安全帽进行测试。全球大多数认证机构均认可我们的测试结果。

所有测试均在我们的室内设施内进行,具体设施包括:

  • 气候试验室
  • 紫外线试验室
  • 落塔
  • 耐穿刺试验台

等等。

Certification of speed pedelec helmets

TASS International is ready for NTA 8776 certification. In order to equip users of fast e-bikes (S-EPAC) with a suitable helmet, a NEN-project group in cooperation with TASS International has developed NTA 8776 in which the requirements for such a helmet are to be found. Next to the increased safety level, other important considerations in defining the requirements are that the helmet should be suitable for use in physical effort and should not impede the hearing ability of the S-EPAC user. 

 

Pedelec Helmet and schema
Speed pedelec helmet