MADYMO

乘员安全领域的世界性标准

CPU 速度快
经过验证、精确的模拟
大量假人和人体模型套件
7.6.1 版上线
   

具有成本效益的设计软件

MADYMO 是用于乘员安全设计分析和优化的全球标准软件。其精确性、效率和多功能性无与伦比。

研究人员和工程师利用 MADYMO 可提早在开发过程中建立安全设计模型并对其进行彻底分析和优化。这可减少和缩短原型创建和测试相关的费用和时间。此外,应用 MADYMO 还可将后期在开发阶段进行设计变更的风险降至最低。对于新造或改造的汽车模型和部件,MADYMO 可大幅降低成本和缩短上市时间。

请填写此下载表格

联系我们

亮点

MADYMO Coupling

PSA Peugeot Citroën

" With the usage of coupling, PSA managed to gain considerable time saving in vehicle developments. The Radioss-MADYMO coupling solution enables PSA to use the same MADYMO dummy and restraint models in occupant safety analysis as well as in the RADIOSS structural analysis. This removed the need to create intermediate FE models of the restraint system, which has lead to reduced development time and higher confidence in simulation results. "

图片库